DUG_SysM/SysD_FLS_WSE-02

Emparejamiento manual del dispositivo

Siga estos pasos para vincular manualmente el dispositivo:
  1. En la página Inicio, puntee + .
  2. Puntee , seleccione Wiser Hub y puntee Done (Listo).
  3. Seleccione cualquiera de las opciones para añadir el dispositivo (A):
    • Añadir dispositivo con código de instalación
    • Añadir dispositivo sin código de instalación

  4. Para añadir el dispositivo con el código de instalación, pulse en Añadir dispositivo con código de instalación para abrir el menú deslizante. Seleccione cualquiera de las opciones (B):
    • Escanear el código de instalación: Puede buscar el código de instalación en el dispositivo
    • Introducir el código de instalación manualmente: Puede introducir manualmente el código de instalación desde el dispositivo
    Después de añadir el dispositivo con el código de instalación, vaya al paso 6.

    SUGERENCIA: Se recomienda agregar el dispositivo con el código de instalación para mayor seguridad.
  5. Para emparejar el dispositivo sin el código de instalación, toque Agregar dispositivo sin el código de instalación.
  6. Pulse brevemente 3 veces en la esquina superior derecha.
    Asegúrese de que el LED parpadea en naranja.
  7. En la aplicación, seleccione Confirmar que el LED parpadea (C) y pulse en Iniciar configuración.

  8. Espere unos segundos hasta que el LED se ilumine en verde y la aplicación muestre que el dispositivo se ha añadido correctamente.
    El LED verde muestra que el conmutador inalámbrico está conectado correctamente al punto de acceso/concentrador.

  9. Después de añadir el dispositivo a la aplicación, pulse en Listo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?