DUG_SysM/SysD_FLS_WSE-02

Sustitución de la batería

Sustituya la batería del dispositivo cuando el nivel esté bajo o sea crítico. El nivel de batería puede verse en la aplicación.

Siga estos pasos para sustituir la batería del dispositivo:

ADVERTENCIA
PELIGRO DE QUEMADURA QUÍMICA
Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños. En caso de ingesta, buscar atención médica inmediata.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
AVISO
DAÑOS EN EL EQUIPO
El dispositivo se bloquea en la placa de fijación con pinzas de retención. No tire nunca del dispositivo antes de deslizarlo hacia arriba.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

  1. Retire el aparato de la placa de fijación deslizándolo hacia arriba.

  2. Gire el dispositivo 180° para acceder a la cubierta de la batería.

  3. Mantenga presionada la tapa de la batería con el pulgar.

  4. Deslice la tapa de la batería con el otro pulgar para retirarla.

  5. Retire la batería usada y presione cualquier pulsador del dispositivo durante unos segundos.

    NOTA: Deseche las baterías usadas de acuerdo con las disposiciones legales.
  6. Inserte la batería con el símbolo más (+) hacia afuera.

  7. Asegure la tapa de la batería.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?