DUG_SysM/SysD_FLS_WSE-02

Reinicio del dispositivo

Puede restablecer manualmente el interruptor inalámbrico a los valores predeterminados de fábrica. Puede reiniciar manualmente el dispositivo en cualquier momento, y el el dispositivo cambiará de 1 tecla a 2 teclas.
Para restablecer el conmutador inalámbrico:
  1. Pulse brevemente 3 veces el pulsador superior derecho (< 0,5 s) y, a continuación, mantenga pulsado el pulsador (>10 s).
  2. Después de 10 s, el LED comienza a parpadear en rojo. En ese momento, suelte el botón.
    El interruptor inalámbrico se reinicia y parpadea en verde durante unos segundos.
    NOTA:
    • Después del reinicio, el LED se apaga para ahorrar batería.

    • Se eliminan todos los datos de configuración, datos de usuario y datos de red.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?