DUG_SysM/SysD_FLS_WSE-02

Desvinculación de un grupo de persianas

Desvincular un grupo de persianas le permite eliminar el grupo de persianas de las teclas asignadas sin eliminar el grupo de persianas.
Siga estos pasos para desvincular un grupo de persianas:
  1. Vaya al panel de control y pulse sobre Tecla superior derecha.
  2. Pulse Desvincular.
  3. Pulse brevemente 3 veces el pulsador superior derecho del Interruptor inalámbrico para activar el dispositivo y pulse Confirmar en la aplicación.

    El grupo de persianas se habrá eliminado de las teclas derechas superior e inferior.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?