DUG_Unica Rotary dimmer_WSE-03

Edición de un momento

  1. En la pestaña Momento, localice el momento que desea editar y toque .
  2. En la página Editar, puede tocar cada elemento (por ejemplo, regulador, persiana, temperatura, etc.) para cambiar los ajustes.
    SUGERENCIA:
    • Puede añadir una o más acciones mediante .

    • Para eliminar una acción existente, deslice cada elemento hacia la izquierda y toque Eliminar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?