Solución de problemas en Quick Home Connect
Síntoma |
Posible causa |
Solución |
---|---|---|
El LED se muestra en ámbar en el dispositivo. |
El emparejamiento no se ha completado y se han restablecido los valores predeterminados de fábrica. |
Vuelva a emparejar el interruptor inalámbrico y el dispositivo. Consulte |
El interruptor inalámbrico no puede controlar el dispositivo de manera fiable. |
El interruptor inalámbrico y el dispositivo están demasiado alejados el uno del otro. |
Coloque el interruptor inalámbrico más cerca del dispositivo. |
El interruptor inalámbrico deja de estar emparejado. |
Vuelva a emparejar el dispositivo. Consulte |
|
La batería del interruptor inalámbrico está descargada. |
Escenario |
Procedimiento |
---|---|
Controle varios dispositivos con un solo interruptor inalámbrico. |
Para controlar varios dispositivos con un solo interruptor inalámbrico, comience por emparejarlo con un dispositivo. A continuación, utilice el mismo interruptor inalámbrico para emparejarlo con dispositivos adicionales. NOTA: Puede emparejar hasta 7 dispositivos a un solo
interruptor inalámbrico.
|
FLS de 1 tecla con dispositivos (interruptor de relé, regulador, control de persianas o toma de corriente). |
Empareje el interruptor inalámbrico con cualquiera de los dispositivos (interruptor de relé, regulador, control de persianas o toma de corriente). |
FLS de 2 tecla con dispositivos (interruptor de relé, regulador, control de persianas o toma de corriente). |
Empareje el interruptor inalámbrico izquierdo o derecho con cualquiera de los dispositivos (interruptor de relé, regulador, control de persianas o toma de corriente). También puede emparejar otra tecla basculante del interruptor inalámbrico con otro dispositivo. |