DUG_Unica Rotary dimmer_WSE-03

Restablecimiento del dispositivo

Puede restablecer manualmente el dimmer a los valores predeterminados de fábrica.
  • Quite el botón y pulse brevemente el botón 3 veces (<0,5 s) y, a continuación, pulse durante un tiempo el botón una vez (>10 s).

  • El LED parpadea en rojo después de 10 s y, a continuación, suelte el botón.

  • Al reiniciar correctamente, el LED deja de parpadear.

  • El regulador se reinicia y parpadea en verde durante unos segundos.

NOTA: Tras el restablecimiento, el LED se vuelve de color ámbar, lo que indica que está preparado para el emparejamiento.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?