DUG_Unica Rotary dimmer_WSE-03

Ejemplo de una automatización

En esta demostración se enseña a crear una automatización para encender el regulador a la hora programada.
  1. Vaya a Automatización > + para crear una automatización.
  2. Toque Editar nombre , introduzca el nombre de la automatización y toque Guardar.
    CONSEJO: Puede elegir la imagen de portada que mejor represente su automatización pulsando .
  3. Toque Añadir Condición > Programación.
    • Toque Repetir (A), seleccione los días en los que desea establecer la programación y toque Guardar.

    • Establezca el tiempo (B) en el que debe iniciarse el proceso de automatización y toque Siguiente.

  4. Toque Añadir tarea > Ejecutar el dispositivo > Regulador giratorio.
  5. Toque Reguladory seleccione Encendido (C) y toque Guardar.

  6. Toque en Siguiente.
  7. En la página Ajustes de automatización, pulse Guardar.

    Una vez guardada la automatización, se podrá ver en la pestaña de Automatización. Puede tocar el interruptor en la automatización para habilitarla.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?