DUG_Unica Rotary dimmer_WSE-03

Solución de problemas

Causa

Solución

No es posible aumentar la regulación.

  • Reduzca o aumente la carga.

  • Deje que se enfríe el regulador en caso de sobrecalentamiento.

  • Cambie la carga (si la carga es incompatible con el regulador).

No se puede encender.

  • Deje que se enfríe el regulador en caso de sobrecalentamiento.

  • Reduzca la carga.

  • Cambie la carga.

  • Compruebe las conexiones eléctricas.

Parpadeo con luminosidad mínima

  • Aumente el brillo mínimo (si el parpadeo persiste, instale un dispositivo de corrección de carga de 31LCDA).

  • Cambie la carga (si la luminosidad mínima es insuficiente).

  • Ajuste al modo RL LED, que utiliza el 10 % de la carga nominal, para evitar el sobrecalentamiento del regulador.

Parpadeo

  • Cambie la carga.

  • Ajuste al modo RL LED, que utiliza el 10 % de la carga nominal, para evitar el sobrecalentamiento del regulador.

Escasa capacidad de regulación

  • Cambie el rango de regulación.

  • Ajuste al modo RL LED, que utiliza el 10 % de la carga nominal, para evitar el sobrecalentamiento del regulador.

  • Cambie la carga (si la carga es incompatible con el regulador).

El dispositivo no está preparado para vincularse después de que se haya eliminado de la aplicación.

Restablezca los valores predeterminados de fábrica, consulte Restablecimiento del dispositivo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?