DUG_WSE_IPC_Exterior_02

A agendar reprodução

Utilizando a aplicação Wiser, pode adicionar um horário que lhe permite desligar/ligar automaticamente a gravação com base nas suas necessidades.
Siga os passos para agendar a gravação:
  1. Na página Inicial, toque em Todos os dispositivos > Câmara InteriorCâmara IP Exterior.
  2. Toque e toque em Definições > Definições de Gravação > Agenda.
  3. Toque em Adicionar horário e defina a hora (A).
  4. Toque em Repetir (B) e selecione os dias em que pretende que o horário se repita.
  5. Toque em Nota (C), introduza a nota e toque em Confirmar.
  6. Toque no botão ativar/desativar (D) para ativar a Notificação para o horário.
  7. Toque em Gravação local (E) e selecione uma das opções:
    • Ligado - Ativa a gravação durante a hora agendada
    • Desligado - Desativa a gravação durante a hora agendada
    NOTA: A gravação será guardada no cartão de memória.

  8. Toque em Guardar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?