DUG_WSE_IPC_Exterior_02

Informações técnicas

Tensão nominal

CA 100 - 240 V, 50/60 Hz

Fonte de alimentação

12 V CC, 1 A

Consumo de energia

máx. 6 W

Temperatura de funcionamento

-20 °C a 60 °C

Humidade de funcionamento

< 95 % HR

Classe de proteção

Câmara IP: IP56

Fonte de alimentação: IP20

Conector: IP20

Comprimento do cabo

Câmara IP para o conector: 0,6 m

Fonte de alimentação para o conector: 1,5 m

Frequência de funcionamento

2405 – 2480 MHz

Potência máx. de radiofrequência transmitida

<100 mW

Norma Wi-Fi®

IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Segurança Wi-Fi®

WPA-PSK/WPA2–PSK

Largura de banda do canal

Suporte 20/40 MHz

Segurança de dados

AES128

Resolução

1080p

Lente grande-angular

103° horizontalmente

54° verticalmente

Alcance de IR visão noturna

10 m

Suporte de armazenamento local

Cartão micro-SD, máx. 128 GB

Suporte para cartões micro-SD do tipo SDHC e SDXC com formato FAT32

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?