DUG_WSE_IPC_Exterior_02

Reprodução

Utilizando a aplicação Wiser, pode rever a gravação sempre que queira com a funcionalidade Reprodução.
NOTA: É necessário inserir um micro SD micro SD (máx. 128 GB) para usar o recurso de reprodução.

O painel de controlo da reprodução consiste no seguinte:

Selecionar a data e hora da gravação

Obter captura de ecrã do vídeo

/

Pausa/reprodução da gravação

Gravar o vídeo

NOTA:
  • Um ecrã de visualização no painel de controlo mostra as gravações anteriores.

  • A captura de ecrã/gravação será guardada no álbum.

Configurações de gravação

Siga os passos para alterar as definições de gravação:

  1. Na página Inicial, toque em Todos os dispositivos > Câmara InteriorCâmara IP Exterior.

  2. Toque e toque em Definições > Definições de Gravação.

  3. Na secção Definições de Gravação, toque no interrutor de alternância (A) para ativar a gravação Local.

    NOTA: A gravação será guardada no cartão micro-SD.
  4. Toque em Modo de gravação (B) e selecione uma das opções:

    NOTA: O modo de gravação somente é habilitado quando você ativa o alternador de alternância de gravação Local.

    – Gravação de eventos - Apenas grava quando existe uma deteção de movimento

    – Ininterrupto - Grava continuamente durante 24 horas

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?