DUG_WSE_IPC_Exterior_02

Configurar a notificação offline

Utilizando a aplicação Wiser, pode receber uma notificação quando a câmara IP estiver offline.
Siga os passos para ligar a notificação offline:
  1. Na Página principal, toque em Todos os dispositivos > Câmara IP exterior.
  2. Toque e toque em Definições.
  3. Toque no botão de ativar/desativar (A) para ligar a Notificação offline e toque em Confirmar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?