DUG_PowerTag-E_WH-10

Personalisierte Energieeinblicke (geschätzte Energie)

So zeigen Sie Informationen zur Historie und Details zum geschätzten Energieverbrauch ähnlicher Häuser an:

Historie

  1. Tippen Sie in der unteren Navigationsleiste auf > Historie.

  2. Tippen Sie auf (A) und wählen Sie einen gewünschten Zeitrahmen aus: Monate oder Jahre.

  3. Scrollen Sie nach unten, um die Verbrauchsaufschlüsselung anzuzeigen.

    VORSCHLAG: Tippen Sie auf (B), um vom geschätzten Verlauf zum gemessenen Verlauf zu wechseln.

HINWEIS:
  • Die Karten (C) zeigen nur die 5 hochverbrauchenden Produkte für den ausgewählten Zeitraum. Die Lasten, die oben angezeigt werden, basieren auf der Nutzung über den gesamten Bereich. Wenn EVlink Home Smart beispielsweise im Oktober nicht häufig verwendet wird, wird es im Sonstige (D) Karte. Der aktualisierte Verbrauchswert wird im Untergliederungsteil angezeigt, wenn Sie nach unten scrollen.

  • Die benutzerdefinierten Markierungen für Lasten sind in Sonstige Untergliederung (D).

Details

  1. Tippen Sie in der unteren Navigationsleiste auf > Details.

  2. Auf der Seite Details sehen Sie Folgendes:

    • Jahresrechnung nach eingestelltem Tarif (A).

    • Vergleich des Energieverbrauchs mit ähnlichen Häusern.

      • (B) verweist auf den Energieverbrauch Ihres Hauses.

      • (C) verweist auf den Energieverbrauch ähnlicher Häuser.

    • Eigenes Profil aktualisieren (D).
    • Ihr bester Energieeinspartipp je nach Nutzung (E).

    • Liste aller Energiespartipps (F).

  3. Tippen Sie auf (F), um alle Tipps anzuzeigen:

    • To Do (G): Liste mit Energiespartipps.

    • Fertig (H): Liste der umgesetzten Tipps.

    VORSCHLAG:
    • Tippen Sie auf Weiterlesen, um die ausführlichen Informationen des Tipps und Ihre frühzeitig geschätzten Einsparungen anzuzeigen.

    • Tippen Sie auf Als erledigt markieren, wenn Sie den Tipp umgesetzt haben. Der umgesetzte Tipp wird unter der Registerkarte Fertig (H) angezeigt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?