DUG_PowerTag-E_WH-09

Personliga energiinsikter (uppskattad energi)

Visa historik och insikter om uppskattad energiförbrukning i liknande hem:

Historik

  1. Tryck på > Historik i det nedre navigeringsfältet.

  2. Tryck på (A) och välj tidsperiod: Månader eller År.

  3. Bläddra nedåt för att se förbrukningsfördelningen.

    FÖRSLAG: Tryck på (B) för att växla från uppskattad historik till uppmätt historik.

OBS:
  • Korten (C) visar endast de 5 högförbrukande produkterna för den valda tidsperioden. Lasterna som visas högst upp är baserade på förbrukningen över hela området. Om EVlink Home Smart till exempel inte används mycket i oktober visas det i kortet Andra (D). Det uppdaterade förbrukningsvärdet visas i uppdelningsdelen när du rullar ned.

  • De anpassade etiketterna för laster är grupperade i uppdelningen Andra (D).

Insikter

  1. Tryck på > Insikter i det nedre navigeringsfältet.

  2. På sidan Översikt kan du se följande:

    • Årsfaktura enligt fastställd taxa (A).

    • Jämförelse av energiförbrukning med liknande hushåll.

      • (B) visar energiförbrukningen i hemmet.

      • (C) visar energiförbrukningen för liknande bostäder.

    • Uppdatera hemprofil (D).
    • Din bästa energibesparingstips beroende på din användning (E).

    • Lista med alla tips för att spara energi (F).

  3. Tryck på (F) om du vill visa alla tips:

    • Att göra (G): Lista med tips för att spara energi.

    • Klar (H): Lista med slutförda tips.

    FÖRSLAG:
    • Tryck på Läs mer om du vill se mer information om tipset och dina årliga beräknade besparingar.

    • Tryck på Markera som klart om du har använt tipset. Det slutförda tipset visas i fliken Klart (H).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?