DUG_PowerTag-E_WH-10

Información personalizada sobre energía (energía estimada)

Para ver el historial y la información del consumo energético estimado de hogares similares:

Historial

  1. En la barra de navegación inferior, pulse > Historial.

  2. Pulse (A) y seleccione el período de tiempo deseado: Meses o Años.

  3. Desplácese hacia abajo para ver el desglose de consumo.

    SUGERENCIA: Pulse (B) para cambiar del historial estimado al historial medido.

NOTA:
  • Las tarjetas (C) muestran sólo los 5 productos de alto consumo para el período de tiempo seleccionado. Las cargas que aparecen en la parte superior se basan en el uso en toda la gama. Por ejemplo, si EVlink Home Smart no se utiliza mucho en octubre, se mostrará en la tarjeta Otros (D). El valor de consumo actualizado se mostrará en la parte de desglose cuando se desplace hacia abajo.

  • Las etiquetas personalizadas para las cargas se agrupan en Otros desglose (D).

Estadísticas

  1. En la barra de navegación inferior, pulse > Estadísticas.

  2. En la página Estadísticas, puede ver lo siguiente:

    • Factura anual según la tarifa establecida (A).

    • Comparación del consumo de energía con hogares similares.

      • (B) indica el consumo de energía de su hogar.

      • (C) indica el consumo de energía de hogares similares.

    • Actualizar el perfil de hogar (D).
    • Su mejor consejo de ahorro de energía en función del uso (E).

    • Lista de todos los consejos para ahorrar energía (F).

  3. Pulse (F) para ver todos los consejos:

    • Por hacer (G): lista de consejos para ahorrar energía.

    • Hecho (H): lista de consejos llevados a cabo.

    SUGERENCIA:
    • Pulse Leer más para ver la información detallada del consejo, así como los ahorros estimados al año.

    • Pulse Marcar como Hecho si ha utilizado el consejo. El consejo completado se muestra en la pestaña Hecho (H).

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.