DUG_PowerTag-E_WH-10

Säkerhetsinformation

Viktig information

Läs igenom de här instruktionerna noggrant och titta på utrustningen för att bekanta dig med enheten innan du försöker installera, använda, serva eller underhålla den. Följande särskilda meddelanden kan visas i den här handboken eller på utrustningen för att varna för potentiella risker eller för att uppmärksamma information som klargör eller förenklar ett arbetsmoment.

Om någon av symbolerna läggs till på en säkerhetsmärkning av typen ”Fara” eller ”Varning” innebär detta att det finns en elrisk som kommer att resultera i personskada om instruktionerna inte följs.

Detta är symbolen för säkerhetsvarning. Den används för att varna dig för potentiella risker för personskada. Följ alla säkerhetsmeddelanden som åtföljer symbolen för att undvika möjliga skador eller dödsfall.


FARA
FARA visar på en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att leda till dödsfall eller allvarlig skada.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
VARNING
VARNING visar på en farlig situation som, om den inte undviks, skulle kunna leda till dödsfall eller allvarlig skada.
OBSERVERA
IAKTTA FÖRSIKTIGHET visar på en farlig situation som, om den inte undviks, skulle kunna leda till lindrig eller måttlig skada.
OBS!
OBSERVERA ger information om arbetsmoment som inte är förknippade med fysisk personskada.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?