DUG_PowerTag-E_WH-10

Parkoppla huvudenheten

Så här parkopplar du huvudenheten:
  1. startskärmen trycker du på.
  2. Tryck på Enheter >  >  Energi.
  3. Välj PowerTag Energy (A).
    FÖRSLAG: Du kan också navigera genom att trycka på Kontroll > > Energi > PowerTag Energy.
    OBS: Endast fliken Energi är tillgänglig för användare i Norden och Belgien.
  4. Upptäckt av enhet-sidan söker i en minut för att visa tillgängliga PowerTags.
  5. Om det finns mer än en PowerTag tillgänglig väljer du en av dem (B).
  6. På sidan Konfiguration av enhettrycker du på Identifiera för att känna igen primär PowerTag. Detta kommer att vara Nät PowerTag som mäter inkommande matning.
    Ett meddelandefönster visas och statuslampan blinkar snabbt grönt på PowerTag.

  7. Tryck på OK i meddelandefönstret när du har identifierat PowerTag.
  8. Tryck på (C) för att tilldela en etikett till primär PowerTag.
    Etikettlistan visas på sidan Typ.
  9. Välj en etikettyp (D) och tryck på Spara (E).
    OBS: Det rekommenderas att välja Nätsom etikett för att representera primär PowerTag.
    När du väljer typ av Nät tilldelas som standard Namn som Inkommande matning.
  10. Tryck på (F) och välj Ja/Nej om du har solpaneler installerade.
    Strömriktningen aktiveras automatiskt (H).
  11. Ställ in Gräns för nät (G).
    OBS: Gränsen för nät är den högsta tillåtna effekten på nätet enligt ditt kontrakt. Detta hjälper till att förhindra utlösning genom att stänga av laster för att hålla energiförbrukningen under en definierad gräns. Som standard är gränsen för nät inställd på att mäta i kVA.

    Välj din gräns för nät (kVA/A/kW) i rullgardinsmenyn och tryck sedan på och ange ett värde med knappsatsen enligt ditt land. I följande tabell visas standardvärdena inom området:

    Land

    Standardvärde

    Område

    Frankrike

    36 kVA

    1–42 kVA

    Tyskland

    60 A

    15–160 A

    Spanien

    15 kW

    1–42 kW

    Belgien

    40 A

    15–160 A

    Sverige

    20 A

    16–63 A

    Finland

    20 A

    16–63 A

    Danmark

    25 A

    25–35 A

    VIKTIG: Du kan inte ange ett värde som är större eller mindre än det angivna området.
  12. Aktivera växlingsreglaget Omvänd riktning (I) om strömriktningen är från Hem till Nät.
    VIKTIG: Aktivera Omvänd riktning för att säkerställa att strömriktningen är rätt.
  13. Tryck på Spara (J).

    När du har parkopplat enheten visas en framgångsskärm med följande alternativ:

    • + Lägg till ny enhet: Tryck för att fortsätta parkoppla fler enheter.

    • Börja använda din enhet: Tryck för att börja använda den parkopplade enheten.

    OBS: Framgångsskärmen visas endast om du är inloggad som Husägare.

    Nu kan du se den nyligen tillagda enheten på fliken Kontroll under flikarna All och Rum.


    OBS: Om du endast har en enda PowerTag i hela Wiser-systemet kommer sidan Kontroll inte att visas. Alla funktioner kommer att vara tillgängliga via sidan Hemma.
    OBS: Du kommer att få ett meddelande om att ange el,tariffen efter att PowerTag har tagits i drift. Se Ställa in eltariff
    OBS: Om du redan har konfigurerat din eltariff kommer du att hänvisas till skärmen Hem för att visa status för enheten.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.