DUG_PowerTag-E_WH-10

Eltariff

Ställ in eltariffen i Wiser Home-appen för att se energikostnader och faktureringsinformation.

Noggrann beräkning av energiförbrukningen i realtid baseras på den specifika avtalstypen och eltariffinformationen. För att säkerställa korrekta kostnadsberäkningar är det viktigt att ange rätt eltariffuppgifter. Detta gör att systemet kan återspegla den verkliga kostnaden för din energianvändning, vilket hjälper dig att bättre förstå din energianvändning och hantera dina utgifter på ett effektivt sätt.
Kostnaden för energiförbrukningen baseras på avtalstypen:

  • Fast pris

  • Taxa för högtrafik/lågtrafik

  • Inget avtal

Mer information om Ställa in eltariff finns i respektive bruksanvisning.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.