DUG_PowerTag-E_WH-10

Kontrollera enhetsförbrukningen

Med Wiser Home-appen kan du övervaka aktuella och historiska uppgifter för nät, solenergi och individuella laster samt statistisk analys av energiförbrukningen för alla laster som är installerade med PowerTag
  • Live: Tillhandahåller realtidsdata om nätförbrukning och realtidsstatus för den plats som strömmen kommer från:

    • Nät till hemmet: Importera

      (Ström från elnätet som förbrukas hemma)
    • Hem till nät: Export (överskottsström från produktion av solenergi till elnätet)

    VIKTIG: Det är nödvändigt att installera PowerTagNät och ytterligare strömkällor som sol, sol och batteri för att få exakta data om strömflödet.

  • Historik: Tillhandahåller historik över ström som förbrukats av laster. Om det finns ett befintligt elnätsanslutet solenergisystem tillhandahåller appen historik över importerad och exporterad energi.

  • Insikter: Tillhandahåller information om energibesparingar och årliga fakturor för den tariff som angetts.

  • Historik och insikter för personliga energiinsikter: Ger en uppskattad energinedbrytning för hemmets förbrukning. Energijämförelse med liknande hem och tips för bästa energibesparing.

    OBS:
    • Realtidsdata visas inte.

    • Historik visas bara i månader och år.

    • Alla energiinsikter visas inte samtidigt.
      Exempel: Energifördelningen för föregående månad är tillgänglig den första dagen i månaden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?