DUG_Renova – rums-/golvtermostat 16 A_WH-00

För din säkerhet

FARA
RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGAR
Säker elinstallation får endast utföras av kunnig personal. Skickliga yrkesverksamma måste bevisa djup kunskap inom följande områden:
  • Ansluta till installationsnätverk.
  • Ansluta flera elektriska enheter.
  • Dragning av elkablar.
  • Säkerhetsstandarder, lokala kabeldragningsregler och föreskrifter.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
FARA
RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGAR
Det kan finnas ström i utgångarna även när lasten är avstängd.
  • Bryt spänningsmatningen med säkringen för inkommande kraft innan du arbetar på enheten.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
FARA
RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGAR
Enheten är inte en SELV-enhet (Safety Extra Low Voltage).
Sensorledningarna är anslutna till nätledningen (230 V AC).
  • Använd endast sensorer med dubbelisolerade kablar.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?