DUG_Renova – rums-/golvtermostat 16 A_WH-00

Konfigurera UFH-ställdon

Om termostatens förinställning är inställd på P3 (hydroniskt undergolv) och den är ansluten med Wisers ställdon för golvvärme fortsätter parkopplingsprocessen att konfigurera golvvärmesystem. Termostaten använder golvvärmen för att styra rumstemperaturen.

Termostaten kan även användas som temperatursensor och som temperaturbörvärdesväljare för andra uppvärmningsenheter som 16 A relä eller iTRV.
  1. Tilldela ett rum till termostaten när det har parkopplats och tryck sedan på Nästa för att konfigurera golvvärme.
  2. Tryck på Utgångsenhet (A) för snabbmenyn och välj golvvärme (B) från listan som är ansluten till termostaten.
    OBS: Inbyggt relä väljs som standard som utgångsenhet, det finns inga andra inställningar för den.

  3. Tryck på Kanaler (C) och välj den kanal som styr rummet där termostaten finns.
  4. Aktivera växlingsreglaget (D) om du vill övervaka golvtemperaturen med golvvärmesensor.
    OBS:
  5. Tryck på Skicka.

    Termostaten listas nu på fliken Kontroll under fliken Alla och de specifika rumsflikarna.

VIKTIG: Om kylingång är aktiverad i golvvärmen ser du till att växlingsreglaget Rumsinställning > Uteslut från kylning är PÅ. Detta kan vara användbart om det finns områden i en byggnad som inte kräver kylning, som förvaringsrum eller tomma utrymmen. Se Kylingång för golvvärme.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?