LED-lampor
Parkoppla enheten
Förinställning av enheten
Status |
Användarinteraktion |
Beskrivning |
Välj förinställning |
Som standard blinkar ”P5” på termostatindikeringen om ingen extern sensor är ansluten, eller ”P8” om en extern sensor är ansluten när termostaten först slås på eller efter en fabriksåterställning. |
|
Ändra förinställning |
Standardförinställningsvärdet kan ändras genom att man samtidigt trycker på knappen ”O” och ”+” i 2 sekunder för att öppna inställningsmenyn. I menyn med avancerade inställningar blinkar ”P1” eller ”P2–P9” på termostatindikeringen när man trycker på knappen +/–. Obs! När man trycker på knappen + ökar värdet med ett och på samma sätt minskar värdet med ett när man trycker på knappen –. Mer information finns i avsnittet Förinställning av enheten. |
Ställ in sensortypen
Återställa enheten
Status |
Användarinteraktion |
Beskrivning |
Mjuk återställning |
Sr-lampan lyser med fast sken på termostatindikeringen tills man släpper knappen O och sedan blinkar ”Sr”. Mer information finns i avsnittet Återställa enheten. |
|
Fabriksåterställning |
Fr-lampan lyser med fast sken på termostatindikeringen tills man släpper knappen O och sedan blinkar ”Fr”. Mer information finns i avsnittet Återställa enheten. |
Visa behov – temperaturkontrollägen
Status |
Användarinteraktion |
Beskrivning |
Värmebehov |
Temperaturindikering
Status |
Användarinteraktion |
Beskrivning |
Temperatur under lägsta indikeringsvärdet |
Obs! Termostatindikeringen visar temperaturgränserna -9 °C till 99 °C. Termostatindikeringen blinkar “—” När temperaturen är under -9 grader. ELLER Termostatindikeringen blinkar ”--” blinkar på termostatindikeringen när termostaten inte kan fastställa temperaturen på grund av ett fel. |
|
Temperatur över det högsta indikeringsvärdet |
Obs! Termostatindikeringen visar temperaturgränserna -9 °C till 99 °C. Termostatindikeringen blinkar ”+ +” blinkar på termostatindikeringen när temperaturen är över 99 grader. |