DUG_Renova – rums-/golvtermostat 16 A_WH-00

Använda enheten

Med hjälp av termostatens kontrollpanel kan du visa och justera temperaturen och komma åt olika inställningar.

Kontrollpanel för termostat

På kontrollpanelssidan för termostatgruppen visas följande:
  • Det aktuella temperaturvärdet (A)

  • Skjutreglaget för att justera temperaturen (B)

  • Börvärdestemperaturvärdet (C)

  • Boost-läge (D) – För att öka rumstemperaturen med 2 °C över börvärdet.

  • Följ schema (E) – Genom att slå på växlingsreglaget aktiveras det valda schemat.

  • Redigera schema (F) – Låter dig redigera ett befintligt schema.

  • Rumsinställningar (G) – Låter dig uppdatera rumsinformationen (namn, plats osv.).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?