DUG_Renova – rums-/golvtermostat 16 A_WH-00

Ställa in enheten manuellt

Som fristående termostat kan följande inställningar och driftparametrar ställas in.
Förinställning Konfiguration Val
av
sensortyp
Golvkalibreringsinställning

Inställning
av
max.
skyddstemperatur
Boostläge
P1 Värmepump/oljepanna x x x ü
P2 Vattenbaserat element/gaspanna x x x ü
P3 Vattenbaserad golvvärme x x x ü
P4 Elektriskt element x x x ü
P5 Elektrisk golvvärme (utan golvgränser) x x x ü
P6 Elektrisk golvvärme (med golvgränser) ü ü ü ü
P7 Vattenbaserad golvvärme ü ü ü ü
P8 Elektrisk golvvärme ü ü ü ü
P9 Regulatorläge (visas baserat på procent) x x x ü

Val av sensortyp

Golvkalibreringsinställning

Inställning av max. skyddstemperatur

Boostläge

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?