DUG_Renova – rums-/golvtermostat 16 A_WH-00

Låsa användargränssnitt

Med Wiser Home-appen kan du låsa termostatkontrollerna . Detta kommer att förhindra att barn ändrar temperaturen i ditt rum genom att leka med den.
  1. startskärmen trycker du på .
  2. Tryck på Enheter > Infälld termostat > Rumsinställningar > Lås av enhet (A) för att låsa eller låsa upp termostatstyrningen.
    FÖRSLAG: När termostatlåset är aktivt visas bredvid termostaten.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?