DUG_Renova – rums-/golvtermostat 16 A_WH-00

Borta-läge

När Borta-läge (A) aktiveras ställs alla rum in på borta-temperaturen (standard 16 °C). Den visar en bockmarkering på sidan ”Automatisering” när den är aktiv. Du hittar den i menyn ”Automatisering” genom att trycka på fliken ”Automatisering” längst ned på startskärmen.

När Borta-läget är aktivt påverkas endast rum som har börvärden som är högre än Borta-lägets temperatur. Om ett visst rum till exempel är inställt på 5 °C tvingar inte Borta-läget till borta-temperaturen.

Även om Borta-läget åsidosätter Öka och rum som följer och inte följer ett schema är det fortfarande möjligt att manuellt ändra börvärdestemperaturen och öka enskilda rum efter att ha aktiverat Borta-läget. Det går också att öka eller manuellt sätta på varmvattnet.

Alla rum och varmvatten visar sina värden för Borta-läget. Varmvattnet stängs av om du har aktiverat detta alternativ på skärmen Borta-läge.

OBS: Den aktuella temperaturen visas inte när Borta-läge är aktiverat.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?