DUG_Renova – rums-/golvtermostat 16 A_WH-00

Reläcykeltid

I avancerade inställningar kan du välja Reläcykeltid (A). Den här inställningen anger längden på varje på/av-cykel för utgångsreläet. Tiden i procent inom den cykeltiden som reläet är på varierar beroende på efterfrågan. En längre cykeltid kan vara lämpligare för ytor med långsam uppvärmning, t.ex. ett betonggolv. En kort cykeltid lämpar sig bättre för ytor med snabbare uppvärmning, t.ex. ett elektriskt element.

Till exempel 20 min = tre cykler per timme.
OBS: En reläcykeltid kan endast ses när utgångsreläet är på.

Tryck på Reläcykeltid:
  • 5 minuter

  • 10 minuter

  • 20 minuter

  • 30 minuter

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?