DUG_Renova – rums-/golvtermostat 16 A_WH-00

Ta bort enheten

Med Wiser Home-appen kan du ta bort termostaten från Wiser-systemet.
Så här tar du bort termostaten från Wiser-systemet:
  1. Gå till sidan Hem och tryck på .
  2. Tryck på Enheter > Infälld termostat > Rumsinställningar > Radera (A).
  3. Läs bekräftelsemeddelandet och tryck på OK för att ta bort termostaten från Wiser-systemet.
    OBS: Genom att ta bort termostaten återställer du termostaten. Om du fortfarande har problem med återställningen kan du läsa Återställa enheten.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?