Gestión de cargas
-
Cuando la red alcanza más del 80 % de la potencia contratada, el algoritmo de control de cargas se activará para controlar los dispositivos inscritos en la gestión de cargas.
-
Cuando un dispositivo está siendo gestionado por la gestión de cargas, sus Programaciones, Momentos y Automatizaciones no se ejecutarán para ese dispositivo.
Requisito previo:
Caso 1: con módulo
de control de cargas
-
Si se instala PowerTag Energy, deberá eliminarse del sistema de red.
NOTA: Una vez que se elimine el PowerTag del sistema, no podrá usar la función Reducir mi factura - IA. -
El módulo de control de cargas debe instalarse y emparejarse con Schneider Charge.
Consulte Emparejar el módulo de control de cargas y Schneider Charge -
Se debe establecer el valor nominal de la entrada principal.
Consulte Fijar tarifa.
Caso 2: con PowerTag Energy
-
Si el módulo de control de cargas está instalado, debe eliminarse del sistema.
-
Asegúrese de que PowerTag Energy esté instalado y emparejado con el sistema Wiser Home, y configure uno de los dispositivos de PowerTag como Red.
Consulte Emparejar PowerTag principal como red. -
Debe establecerse el valor nominal de la entrada principal.
Se establece automáticamente un límite de la potencia contratada por defecto al emparejar el PowerTag Energy principal como una Red. Puede cambiar la potencia contratada más adelante si el valor de la red ajustado durante la instalación de PowerTag Energy no coincide con la tarifa. Consulte Configuración - Fijar tarifa.
Activación de la gestión de cargas
En cuanto se cumplan los requisitos previos, el usuario recibe una notificación de que esta función está disponible. La pantalla Control de cargas se muestra en la página de inicio.
Desactivación de la gestión de cargas
La función de gestión de cargas para los dispositivos compatibles se puede desactivar en cualquier momento.
-
En la página de inicio, pulse .
Pulse el interruptor de alternancia (A) para los dispositivos que desea desactivar.
Si el dispositivo está actualmente en uso, una notificación le indicará que la desactivación de esta función podría provocar desconexiones de potencia. -
Pulse Continuar para desactivar.
Estado de activación
En la página
de inicio y en la página del panel de control de los dispositivos, (A) indica el estado de gestión
de cargas.
-
Por lo general, los dispositivos estarán apagados durante un máximo de 10 minutos. Se reiniciará automáticamente cuando la energía esté disponible.
-
Si desea encender el dispositivo en la página de inicio o en la página del panel de control, se mostrará una ventana de precaución para indicar que el dispositivo se está gestionando activamente. Lea la información y pulse Ir a Ajustes y desactive el interruptor de alternancia para quitar el dispositivo de la gestión de cargas.
Estado en vivo
Cuando la función de control de cargas está activa para cualquier dispositivo, la desconexión de carga (A) se muestra en la pestaña En vivo.
Solución de problemas
Error |
Posible causa |
Solución |
|
|
Reinicie el
Hub. |
El sistema/Hub no puede recibir datos del dispositivo. |
|