Anti-Tripping-Management
-
Wenn das Netz mehr als 80 % der Vertragsgrenze erreicht, wird der Anti-Tripping-Algorithmus aktiviert, um die Geräte zu steuern, die für das Anti-Tripping-Management registriert sind.
-
Wenn ein Gerät vom Anti-Tripping-Management verwaltet wird, werden die Zeitpläne, Momente und Automatisierungen für dieses Gerät nicht ausgeführt.
Voraussetzung:
Fall 1: mit Anti-Tripping-Modul
-
Wenn PowerTag Energie installiert ist, sollte dieses aus dem Netzsystem entfernt werden.
HINWEIS: Sobald der PowerTag aus dem System entfernt wurde, können Sie die Wiser Home AI-Funktion nicht mehr nutzen. -
Das Anti-Tripping-Modul sollte installiert und mit der Schneider Charge kombiniert werden.
Siehe Kopplung von Anti-Tripping-Modul und Schneider Charge -
Die Nennleistung des Haupteingangs sollte eingestellt werden.
Siehe Einstellung des Tarifs.
Fall 2: mit PowerTag Energie
-
Wenn ein Anti-Tripping-Modul installiert ist, sollte es aus dem System entfernt werden.
-
Stellen Sie sicher, dass PowerTag installiert und mit dem Wiser Home-System gekoppelt ist, und konfigurieren Sie eines der PowerTag-Geräte als Netz.
Siehe Haupt-PowerTag als Netz koppeln. -
Die Nennleistung der Haupteinspeisung muss eingestellt werden.
Es wird automatisch ein standardmäßiges Vertragslimit festgelegt, wenn das Haupt-PowerTag als Netz gekoppelt wird. Sie können das Vertragslimit zu einem späteren Zeitpunkt ändern, wenn der während der Installation des PowerTag festgelegte Netzwert nicht mit dem Tarif übereinstimmt. Siehe Einstellung - Tarif einstellen.
Anti-Tripping-Management aktivieren
Sobald die Voraussetzungen erfüllt sind, wird der Benutzer darüber informiert, dass diese Funktion verfügbar ist. Der Anti-Tripping-Bildschirm erscheint in der Übersicht.
Anti-Tripping-Management deaktivieren
Die Funktion Anti-Tripping-Management für die unterstützten Geräte kann jederzeit deaktiviert werden.
-
Tippen Sie in der Übersicht auf .
Tippen Sie auf den Schalter (A) für die Geräte, die Sie deaktivieren möchten.
Wenn das Gerät derzeit verwendet wird, werden Sie mit einer Benachrichtigung darüber informiert, dass die Deaktivierung dieser Funktion zu einer Stromauslösung führen kann. -
Tippen Sie zum Deaktivieren auf Fortsetzen.
Aktivierungsstatus
In der Übersicht
und auf der Systemsteuerungsseite der Geräte gibt (A) den Status des Anti-Tripping-Management
an.
-
Die Geräte werden normalerweise für bis zu 10 Minuten ausgeschaltet. Er erfolgt ein automatischer Neustart, sobald Strom zur Verfügung steht.
-
Wenn Sie das Gerät in der Übersicht oder auf der Systemsteuerungsseite aktivieren möchten, zeigt ein Fenster mit der Meldung Achtung an, dass das Gerät aktiv verwaltet wird. Lesen Sie die Informationen und tippen Sie auf Zu Einstellungen wechseln und deaktivieren Sie den Schalter, um das Gerät aus dem Anti-Tripping-Management zu entfernen.
Live-Status
Wenn die Anti-Tripping-Funktion für ein Gerät aktiviert ist, wird der Lastabwurf (A) auf der Registerkarte Live angezeigt.
Problembehandlung
|
Fehler |
Mögliche Ursache |
Lösung |
|
|
|
Starten Sie
Ihren Hub neu. |
|
System/Hub kann keine Daten vom Gerät empfangen. |
|