Gestion de la fonction délestage
-
Lorsque le réseau atteint plus de 80 % de la limite du contrat, l’algorithme de délestage s’active pour contrôler les dispositifs enregistrés dans la gestion de la fonction délestage.
-
Lorsqu’un appareil est géré par la gestion de la fonction délestage, vos programmes, moments et automatismes ne fonctionneront pas pour cet appareil.
Conditions indispensables :
Cas 1 : avec module de délestage
-
Si PowerTag Energy est installé, il doit être supprimé du système de réseau.
NOTE: Une fois le PowerTag retiré du système, vous ne pourrez plus utiliser la fonction Wiser Home AI. -
Le module de délestage doit être installé et apparié avec Schneider Charge.
Reportez-vous à la section Appairage du module de délestage avec Schneider Charge -
La puissance de l'alimentation principale doit être réglée.
Se référer à Tarif de réglage.
Cas 2 : avec PowerTag
Energy
-
Si le module de délestage est installé, il doit être supprimé du système.
-
Assurez-vous que PowerTag Energy est installé et appairé avec le système Wiser Home, et configurez l’un des appareils PowerTag comme réseau.
Reportez-vous à Appairage du PowerTag principal comme réseau. -
Le courant de l’alimentation principale doit être défini.
Une limite du contrat par défaut est réglée automatiquement lors de l’appairage du PowerTag Energy principal en tant que réseau. Vous pouvez modifier la limite du contrat ultérieurement si la valeur de réseau définie pendant l’installation du PowerTag Energy ne correspond pas au tarif. Reportez-vous à Réglage - Réglage du tarif.
Activation de la gestion de la fonction délestage
Une fois les conditions préalables remplies, l’utilisateur est averti que cette fonction est disponible. L’écran délestage s’affiche sur la page d'accueil.
Désactivation de la gestion de la fonction délestage
La fonction de gestion du délestage des appareils pris en charge peut être désactivée à tout moment.
-
Sur la page d'accueil, appuyez sur .
Appuyez sur le commutateur à bascule (A) pour les appareils que vous voulez désactiver.
Si l’appareil est en cours d’utilisation, une notification vous avertira que la désactivation de cette fonction peut provoquer une coupure d’alimentation. -
Appuyez sur Continuer pour désactiver.
État d’activation
Sur la page
d'accueil et la page du panneau de commande des appareils, (A) indique l’état
de la gestion de la fonction délestage.
-
L’appareil sera généralement à l’arrêt pendant jusqu’à 10 minutes. Il redémarrera automatiquement lorsque l’alimentation est disponible.
-
Si vous souhaitez activer l’appareil dans la page d'accueil ou la page du panneau de commande, une fenêtre Attention s’affiche pour vous avertir que l’appareil est géré activement. Lisez les informations et appuyez sur Accéder aux paramètres et désactivez le commutateur à bascule pour supprimer l’appareil de la gestion de la fonction délestage.
État en direct
Lorsque la fonction délestage est activée pour un appareil, le délestage (A) s’affiche dans l’onglet En direct.
Dépannage
|
Erreur |
Cause possible |
Solution |
|
|
|
Redémarrez
votre passerelle. |
|
Le système/la passerelle ne peut pas recevoir les données du dispositif. |
|