DUG_Schneider Charge_WH-04

Réinitialisation du code PIN via l’application eSetup

Si vous perdez le code PIN de mise en service, vous pouvez le réinitialiser à sa valeur par défaut à l'aide de l'application eSetup.
  1. Ouvrez l'application eSetup, sélectionnez Schneider Charge et appuyez sur Skip the tutorial.
  2. Allumez le Schneider Charge, lorsque le voyant latéral devient vert fixe, tapez sur Oui, il est vert dans l'application.
  3. Lorsque le voyant latéral devient vert fixe, appuyez sur le bouton-poussoir latéral et maintenez-le enfoncé pendant 3 s.
    Cela créera un réseau sans fil temporaire, qui sera actif pendant 4 minutes.
    NOTE: Si le voyant LED latéral est éteint, éteignez la station de charge, puis rallumez-la pour réactiver le bouton latéral.
  4. Dans l'application, appuyez sur Oui, il respire vert, et utilisez l'une des méthodes suivantes pour scanner le code QR situé sur le côté de votre Schneider Charge afin de vous connecter au réseau sans fil temporaire.
    Connectez-vous manuellement :
    1. Appuyez sur Connectez-vous manuellement > Ouverture des paramètres Wi-Fi.
    2. Sélectionnez le SchneiderCharge_##-##-## dans la liste et entrez le mot de passe Wi-Fi® situé sur le côté du dispositif.
    3. Une fois connecté, revenez à l’application Wiser Home.
    Appuyez sur Ouvrir l'appareil photo:
    IMPORTANT: Activer la caméra pour l'application Wiser Home uniquement.
    1. Appuyez sur Ouvrir l'appareil photo.
    2. Tapez sur OK, dans la boîte de dialogue qui s'affiche.
    3. Scannez le code QR sur le côté droit du Schneider Charge, pour rejoindre le réseau sans fil temporaire.
  5. Sur l’écran, entrez le Nouveau code PIN, confirmez le code PIN et appuyez sur Sauvegarder.
    NOTE: Le code PIN doit comporter de 6 à 16 chiffres, ne peut contenir le même chiffre plus de trois fois et ne doit pas comporter six chiffres à la suite.
    Le nouveau code PIN est enregistré avec succès.
  6. Entrez le Nouveau code PIN et appuyez sur Réinitialiser le code PIN.
Après la réinitialisation, l’application affiche le statut.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?