DUG_Schneider Charge_WH-03

Restablecimiento del PIN con la aplicación eSetup

Si se pierde el código PIN de puesta en marcha, puede restablecer el código PIN al valor predeterminado a través de la aplicación eSetup.
  1. Abra la aplicación eSetup y seleccione Schneider Charge y toque Omitir el tutorial.
  2. Encienda el Schneider Charge, cuando el indicador LED lateral se ponga de color verde fijo, toque Sí, es verde en la aplicación.
  3. En el Schneider Charge, cuando el indicador LED lateral se ponga en verde fijo, mantenga pulsado el botón pulsador lateral durante 3 s.
    De esta forma se creará una red inalámbrica temporal del Schneider Charge que estará activa durante 4 min.
    NOTA: Si la luz indicadora LED lateral está apagada, apague la estación de carga y luego enciéndala para reactivar el botón lateral.
  4. En la aplicación, toque Sí, parpadea ligeramente en verde y realice uno de los siguientes métodos para escanear el código QR situado en el lateral de su Schneider Charge para conectarte a la red inalámbrica temporal.
    Abrir cámara:
    Toque Abrir cámara, en el mensaje de la ventana emergente toque OK y escanee el código QR ubicado en el lateral del cargador para unirse a la red inalámbrica temporal.
    IMPORTANTE: Asegúrese de que el permiso de cámara esté habilitado para la aplicación eSetup.
    Conectar manualmente:
    1. Toque Conectar manualmente > Abrir configuración de Wi-Fi.
    2. Seleccione el SchneiderCharge_##-##-## de la lista e introduzca la contraseña de la wifi® ubicada en el lateral del dispositivo.
    3. Una vez conectado, vuelva a la aplicación Wiser Home.
  5. En la pantalla, introduzca el PIN nuevo, confírmelo y toque Guardar.
    NOTA: El PIN debe contener de 6 a 16 dígitos; no puede contener el mismo dígito más de 3 veces ni una secuencia de 6 dígitos.
    El nuevo PIN se ha establecido correctamente.
  6. Introduzca el Nuevo PIN y toque Restablecer PIN.
Después del reinicio, la aplicación muestra el estado.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?