DUG_Schneider Charge_WH-04

Zurücksetzen der PIN über die eSetup-App

Wenn Sie die Inbetriebnahme-PIN verlieren, können Sie die PIN mit der eSetup-App auf den Standardwert zurücksetzen.
  1. Öffnen Sie die eSetup-App, wählen Sie Schneider Charge und tippen Sie auf Überspringen Sie das Tutorial.
  2. Schalten Sie den Schneider Charge ein. Wenn die Seitenanzeige dauerhaft grün leuchtet, tippen Sie auf . Ja, sie ist grün in der App.
  3. Wenn die seitliche Anzeige grün leuchtet, halten Sie die seitliche Drucktaste 3 Sekunden lang gedrückt.
    Dadurch wird ein temporäres drahtloses Netzwerk eingerichtet, das 4 Minuten lang aktiv ist.
    HINWEIS: Wenn die seitliche LED-Anzeige nicht leuchtet, schalten Sie die Ladestation aus und dann wieder ein, um die seitliche Taste zu aktivieren.
  4. Tippen Sie in der App auf Ja, es atmet grün, und führen Sie eine der folgenden Methoden aus, um den QR-Code an der Seite Ihres Schneider Charge zu scannen, um eine Verbindung mit dem temporären drahtlosen Netzwerk herzustellen.
    Manuell verbinden:
    1. Tippen Sie auf Manuell verbinden > WLAN-Einstellungen öffnen.
    2. Wählen Sie SchneiderCharge_##-##-## aus der Liste geben Sie das WLAN®-Passwort an der Seite des Geräts ein.
    3. Kehren Sie nach dem Erstellen der Verbindung zur Wiser Home App zurück.
    Tippen Sie auf Kamera öffnen:
    WICHTIG: Aktivieren Sie die Kamera nur für die Wiser Home App.
    1. Tippen Sie auf Kamera öffnen.
    2. Tippen Sie auf OK, im Pop-up-Dialogfeld.
    3. Scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite des Schneider Charge, um dem temporären drahtlosen Netzwerk beizutreten.
  5. Geben Sie auf dem Bildschirm die Neue PIN ein, bestätigen Sie die PIN und tippen Sie auf Speichern.
    HINWEIS: Die PIN muss 6 bis 16 Ziffern enthalten, darf nicht mehr als dreimal dieselbe Ziffer enthalten und sollte nicht sechs Ziffern in Folge haben.
    Die neue PIN wurde erfolgreich gesetzt.
  6. Geben Sie die Neue PIN ein und tippen Sie auf PIN zurücksetzen.
Nach dem Zurücksetzen zeigt die App den Status an.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?