DUG_Schneider Charge_WH-04

LED-Anzeige

Anzeigeleuchte vorn

Status der Ladestation

Weißes Dauerleuchten

Neustart der Ladestation – Bitte warten!

Grünes Atmen

WLAN-Zugangspunkt für Inbetriebnahme aktiviert

Grünes Blinken

Firmware-Aktualisierung läuft – Bitte warten!

Grünes Dauerleuchten

Bereit

Blaues Atmen

Ladevorgang läuft

Blaues Blinken

Unterbrechung der Ladung durch die intelligente Ladeanwendung oder fehlende Restleistung im Haus

Blaues Dauerleuchten

Unterbrechung der Ladung, da Elektrofahrzeug oder Batterie voll

Oranges Atmen

Nicht mit der intelligenten Ladeanwendung verbunden, wenn die Konnektivität konfiguriert ist

Oranges Dauerleuchten

Verriegelt

Rotes Dauerleuchten

Stopp/Fehler – Siehe Abschnitt zur Fehlersuche


Seitliche Anzeigeleuchte

Status der Ladestation

Kein Licht

Drucktaste nicht aktiviert - Aus- und wieder Einschalten der Ladestation zur Aktivierung

Grünes Dauerleuchten

Bereit zur Aktivierung des WLAN-Zugangspunkts für die Inbetriebnahme /

Grünes Blinken

WLAN®-Zugangspunkt für die Inbetriebnahme aktiviert

Blaues Blinken

Kopplungsmodus mit Anti-Tripping-Modul (Spitzenwertregler) aktiviert

Rotes Blinken

Kommunikation mit der Netzleitung des Anti-Tripping-Moduls oder Kommunikation mit dem TIC (nur Frankreich) unterbrochen

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?