DUG_Schneider Charge_WH-04

Kopplung Anti-Tripping-Modul mit Schneider Charge

Sie können das Anti-Tripping-Modul und den Schneider-Ladevorgang miteinander verbinden, um Störungen zwischen den beiden zu vermeiden.
WICHTIG:
  • Vergewissern Sie sich, dass die Installation des Anti-Tripping-Moduls und der Schneider-Ladung gemäß der Installationsanleitung erfolgt ist.

  • Während des Kopplungsprozesses darf die Spannungsversorgung nicht abgeschaltet werden.

Aktivieren Sie den Kopplungsmodus

  1. Aktivieren Sie den Kopplungsmodus im Anti-Tripping-Modul wie unten angegeben:

    1. Für das EVAxHPC1-Modul:
      Schalten Sie das Modul ein und drücken Sie dann die Taste COM für 5 s, um in den Pairing-Modus zu gelangen.
      Alle LEDs blinken grün.

    2. Für das EVA2HPC3-Modul:
      Stellen Sie den ersten und den letzten DIP-Schalter mit einem Schraubendreher auf die Position "on" und schalten Sie das Modul ein.
      Nur die System-LED blinkt grün.

  2. Schalten Sie den Schneider Charge ein. Wenn die Seitenanzeige grün leuchtet, drücken Sie die Funktionstaste (Drucktaste) am Schneider Charge 3 Mal, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.


    Seitliche Kontrollleuchte blinkt blau

Wenn sich beide im Kopplungsmodus befinden, warten Sie einige Minuten, bis sie eine Verbindung hergestellt haben.

Wenn die Kopplung erfolgreich war:

  • Beim EVAxHPC1-Modul leuchten Höchststand-LED und Ausführungs-LED dauerhaft grün.

  • Auf dem EVA2HPC3-Modul leuchtet die LED System grün, während die LED Communication dauerhaft grün leuchtet.

  • Bei Schneider Charge leuchtet die Seitenanzeige dauerhaft grün.

HINWEIS: Stellen Sie nach erfolgreicher Kopplung den maximalen Stromgrenzwert im Anti-Tripping-Modul ein, siehe die entsprechende Installationsanleitung.

Entkopplung / Abbruch des Kopplungsmodus

Wechseln Sie in den Kopplungsmodus, wie oben beschrieben, und gehen Sie wie folgt vor, um die Kopplung aufzuheben oder den Kopplungsmodus abzubrechen:

  • Auf dem EVAxHPC1-Modul: Drücken Sie vor dem erfolgreichen Pairing einmal die Taste COM, um den Vorgang abzubrechen.

  • Auf EVA2HPC3 modul: Ändern Sie vor dem erfolgreichen Pairing die Stromstärke mit dem DIP-Schalter , um den Vorgang abzubrechen.

  • Auf Schneider Charge: Halten Sie die Seitentaste 5 Sekunden lang gedrückt, um den Vorgang abzubrechen.

HINWEIS: Es wird empfohlen, den Entkopplungsvorgang für das Auslöseschutzmodul und die Ladestation getrennt durchzuführen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?