Indicación LED
Luz indicadora frontal |
Estado de la estación de carga |
|
Blanco sólido |
Reinicio de la estación de carga: espere. |
|
Parpadeo ligero en verde |
Punto de acceso Wi-Fi activado para puesta en marcha |
|
Verde parpadeante |
La actualización del firmware está en curso. Espere. |
|
Verde sólido |
Listo |
|
Parpadeo ligero en azul |
Carga en curso |
|
Azul parpadeante |
Suspensión de carga mediante la aplicación de carga inteligente o falta de energía restante en el hogar |
|
Azul sólido |
Suspensión de carga por vehículo eléctrico o batería llena |
|
Parpadeo ligero en naranja |
No conectado a la aplicación de carga inteligente cuando se configura la conectividad |
|
Naranja sólido |
Bloqueado |
|
Rojo sólido |
Parada/Error - Consulte la sección de resolución de problemas |
Luz indicadora lateral |
Estado de la estación de carga |
|
Sin luz |
Botón PULSADOR no activado: apáguelo y vuelva a encender la estación de carga para activarlo |
|
Verde sólido |
Listo para activar el punto de acceso Wi-Fi para la puesta
en marcha / |
|
Verde parpadeante |
Punto de acceso® Wi-Fi activado para puesta en marcha |
|
Azul parpadeante |
Modo de emparejamiento con módulo de control de cargas (controlador de pico) activado |
|
Rojo parpadeante |
Se ha perdido la comunicación de línea de alimentación del módulo de control de cargas o comunicación TIC (solo Francia) |