DUG_Schneider Charge_WH-04

Anti-Tripping-Modul

EVA2HPC1

EVA4HPC1

EVA2HPC3

Überblick

Das Schneider Charge Anti-Tripping Modul fungiert in Verbindung mit einer Schneider Charge Ladestation als intelligentes Lastmanagementsystem. Es passt die Leistungsabgabe des Ladegeräts an das Elektrofahrzeug kontinuierlich an den verfügbaren Strom im Haus an.

Das Lastmanagementsystem ermittelt die Stromverfügbarkeit, indem es die Leistungsgrenze des Versorgungsunternehmens mit dem Stromverbrauch des Hauses vergleicht. Diese Verbrauchsdaten werden mit einem Stromwandler gemessen, der am unteren Ende des Hauptschalters installiert ist.

Die Kommunikation zwischen dem Home Anti-Tripping System und der Schneider Charge-Ladestation erfolgt über Power Line Communication (PLC), wodurch ein separates Kommunikationskabel überflüssig wird.

HINWEIS: Das Anti-Tripping-Modul ist speziell für die Verwendung mit Schneider Charge-Ladestationen konzipiert. Verwenden Sie es nicht mit anderen elektrischen Geräten.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?