DUG_Schneider Charge_WH-04

Über das Gerät

Schneider Charge bietet Hauseigentümern eine einfache und intelligente Möglichkeit, ihre Elektrofahrzeuge aufzuladen. Die Wiser Home App ermöglicht den einfachen Zugriff auf die Überwachung und Steuerung des Ladevorgangs aus der Ferne und die Planung von Ladevorgängen mit erneuerbarer Energie aus Solarzellen. Dies trägt dazu bei, den Energieverbrauch zu optimieren, Leistungsüberschreitungen zu vermeiden und die CO2-Bilanz zu verbessern.

In Verbindung mit dem Anti-Tripping-Modul bietet Schneider Charge eine End-to-End-Lösung für das Lastmanagement. Weitere Informationen finden Sie unter Anti-Tripping-System.

Bedienelemente

A

Ladestation

Die Ladestation liefert elektrische Energie für Elektrofahrzeuge, die an die Schneider Electric Ladestation angeschlossen sind.

B

Kabelwanne

Wickeln Sie das Ladekabel bei Nichtgebrauch um die Wanne der Ladestation, um Stolperfallen und Geräteschäden zu vermeiden.

C

Anzeigeleuchte vorn

Zeigt den Status der Schneider-Ladung an. Siehe LED-Anzeige.

D

Seitliche Anzeigeleuchte

Zeigt den Status während der Inbetriebnahme des Wi-Fi® Zugangspunkts und der Kopplung des Anti-Tripping-Moduls an.

E

Funktionstaste (Drucktaste)

Zum Aktivieren des Wi-Fi-Zugangspunkts/zurückgesetzten PIN-Codes/zur Kopplung mit dem Anti-Auslöse-Modul (schalten Sie das Gerät aus und dann wieder ein, um diese Taste zu aktivieren).

F

Ladesteckdose

So schließen Sie Ihr T2-Ladekabel an.

WICHTIG:
  • Verwenden Sie das Auslöseschutzmodul nur mit dem Schneider Charge. Verwenden Sie es nicht mit anderen elektrischen Geräten.

  • Koppeln Sie das Anti-Tripping-Modul mit Schneider Charge als eigenständiges Produkt. Es verhindert die Verwendung von PowerTag im System. Dadurch wird die Funktionalität bestimmter Funktionen wie Wiser Home AI eingeschränkt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?