DUG_Schneider Charge_WH-04

Tarif

Legen Sie den Tarif in der Wiser Home-App fest, um Energiekosten und Rechnungsinformationen anzuzeigen.

Die genaue Berechnung des Echtzeit-Energieverbrauchs basiert auf den spezifischen Vertragsarten und Tarifinformationen. Um genaue Kostenberechnungen zu gewährleisten, ist es wichtig, die korrekten Tarifangaben zu übermitteln. Dadurch kann das System die tatsächlichen Kosten Ihres Energieverbrauchs widerspiegeln, sodass Sie Ihren Energieverbrauch besser nachvollziehen und Ihre Ausgaben effektiv verwalten können.
Die Kosten für den Energieverbrauch richten sich nach der Vertragsart:

  • Pauschaltarif

  • Wert Haupt-/Nebenzeiten

  • Kein Vertrag

Weitere Informationen zu Tarif einstellen finden Sie im entsprechenden Systemhandbuch.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?