DUG_Schneider Charge_WH-03

Creación de una programación horaria

El cargador VE se puede controlar y activar según una programación horaria. Una vez configurada la programación horaria, el sistema seguirá la programación horaria de forma activa. Puede crear o modificar las programaciones horarias en cualquier momento.
  1. En la pestaña Control, toque Todo > Cargador VE.
  2. Toque Modo de carga.
    NOTA: Si tiene un cargador VE instalado con Wiser Hub, también puede navegar por la siguiente ruta para crear programaciones horarias:
    • En la pantalla Inicio, toque .

    • Toque Programaciones > Horario de VE. Continúe con el paso 3.

  3. En la página Modo de carga de VE, seleccione Programación horaria personalizada.
    NOTA: El cargador VE tendrá una programación horaria por defecto preajustada para el usuario. Puede editar la programación horaria según sea necesario.
    IMPORTANTE: Es necesario establecer el estado On y Off de una programación horaria.
  4. Seleccione los días (A).
  5. Toque (B) para editar la programación horaria.
  6. Seleccione un estado (encendido/apagado) (C), un período de tiempo (D) y toque Aceptar.
    SUGERENCIA:
    • Puede añadir varias programaciones horarias en función de sus necesidades. Seleccione los días (A), toque (E), establezca el estado de encendido/apagado y la hora.

    • Puede copiar la programación horaria existente a los días que desee. Toque (F), seleccione los días y toque Copiar.

    • Cuando comience la programación horaria, podrá ver la hora de finalización en las siguientes pantallas:

      • Pantalla de control del dispositivo.

      • Pestaña Control en Nombre del dispositivo.

      • Sección Dispositivos favoritos en la pantalla de inicio.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?