DUG_PowerTag-E_WH-09

Geavanceerde instellingen

Geavanceerde instellingen zijn van toepassing voor Netwerk, zonne-energie, zonne-energie/batterij (combo) en batterij om de stroomrichting te herconfigureren.
Het volgende is een voorbeeld van de configuratie van de geavanceerde instellingen voor het netwerk in een van de volgende scenario's:
  • Er werd een nieuw on-grid zonne-energiesysteem geïnstalleerd.

  • Het on-grid zonne-energiesysteem werd verwijderd.

  • Als de stroomrichting niet correct is met het bestaande on-grid zonne-energiesysteem.

  • Als u uw Grid limiet hebt gewijzigd (energiecontract) (Grootte hoofdinkomer).

  1. Tik in het Startscherm op > Apparaten > Energie > Netwerk > Geavanceerde instellingen.
  2. Tik op OK wanneer het waarschuwingsvenster wordt weergegeven voor bevestiging.
  3. Volg een van deze stappen op basis van de vereiste:
    • Er werd een nieuw on-grid zonne-energiesysteem geïnstalleerd. Raadpleeg Apparaat koppelen met on-grid zonne-energiesysteem.
    • Als het zonne-energiesysteem werd verwijderd, tikt u op (A) en selecteert u Nee.
      OPMERKING: Als u uw Powertag hebt geconfigureerd als zonne-energie of zonne-energie/batterij (combo), wordt (A) het veld Heeft u zonnepanelen? uitgeschakeld. Raadpleeg Apparaat koppelen met EOS.
    • Als het zonne-energiesysteem werd verwijderd, tikt u op (A) en selecteert u Nee.
    • Als uw zonne-energiesysteem alleen het net voedt, dan tikt u op (B) en selecteert u Ja, ik verkoop alles.
    • Om uw stroomcontract te updaten, selecteer uw grid limiet (kVA/A/kW)Grid limiet/grootte hoofdinkomer (C) vanuit het keuzemenu, tik vervolgens op en voer een waarde in met behulp van het toetsenbord. in overeenstemming met uw land.
    • Schakel de wisselknop Omgekeerde richting (D) in of uit als de stroomrichting niet correct is volgens het bestaande on-grid zonne-energiesysteem. Raadpleeg Apparaat koppelen met on-grid zonne-energiesysteem.
    SUGGESTIE: Tijdens de nacht moet de stroomrichting van Net naar Huis zijn. Als de stroomrichting onjuist is, schakel dan de wisselknop voor Omgekeerde richting (D) dienovereenkomstig in of uit.

    Volg dezelfde procedure om de Geavanceerde instellingen voor EOS -zonne-energie, zonne-energie/batterij (combo) en batterij te configureren.

    1. Tik in het Startscherm op > Apparaten > Energie > Zonne-energie > Geavanceerde instellingen.

      OPMERKING: Als u uw Powertag hebt geconfigureerd als zonne-energie of zonne-energie/batterij (combo), wordt (A) het veld Heeft u zonnepanelen? uitgeschakeld. Raadpleeg Apparaat koppelen met EOS.
    2. Schakel de wisselknop voor Omgekeerde richting (D) in of uit als de stroomrichting niet correct is volgens het bestaande EOS. Raadpleeg Het apparaat koppelen met een energieopslagsysteem.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?