DUG_PowerTag-E_WH-09

Kontrol af enhedsforbruget

Med appen Wiser Home kan du direkte overvåge historikken for elnet, solceller og individuelle belastninger samt foretage statistiske analyser af energiforbruget for alle de belastninger, der er installeret med PowerTag.
  • Direkte: Leverer direkte data over forbrug fra elnettet og øjebliksstatus for der, hvor strømmen kommer fra:

    • Elnet til Hjem: Import

      (Hjem forbruger strøm fra elnettet)
    • Hjem til elnet: Eksport (overskydende strøm fra solcelleproduktion leveret til elnettet)

    VIGTIG: Det er nødvendigt at installere PowerTag på Elnet og ekstra strømkilder, f.eks. Solenergi, Solenergi og batteri, for at få præcise data for strømflow.

  • Historik: Giver en oversigt over strømforbruget for hver belastning. Hvis der er et eksisterende solcelleanlæg på elnettet, giver appen en historik over importeret og eksporteret energi.

  • Indsigter: Giver oplysninger om energibesparelser og den årlige regning udregnet med den fastsatte tarif.

  • Historik og indsigter i personliggjorte energiindsigter: Giver en estimeret energifordeling af dit hjems forbrug. Energisammenligning med lignende boliger og de bedste tip til energibesparelse.

    BEMÆRK:
    • Direkte data vises ikke.

    • Historikken vises kun i måneder og år.

    • Ikke alle energiindsigter vises samtidigt.
      Eksempel: Der foreligger en fordeling af energi for den foregående måned på den første dag i måneden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?