DUG_PowerTag-E_WH-10

Geräteverbrauch überprüfen

Mit der Wiser Home App können Sie den Live-Verbrauch bzw. die Historie des Netzes, der Solaranlage und einzelner Verbraucher sowie die statistische Analyse des Energieverbrauchs aller mit dem PowerTag
  • Live: Liefert Live-Daten über den Verbrauch im Stromnetz und die Versorgungsquelle, von der aktuell Strom bezogen wird:

    • Netz zu Haus: Import

      (Haus verbraucht Netzstrom)
    • Haus zu Netz: Export (Überschüssiger Solarstrom wird in das Netz eingespeist)

    WICHTIG: Der PowerTag muss auf dem Netz installiert werden, und zusätzliche Stromquellen wie Solar, Solar und Batterie sind erforderlich, um genaue Daten des Stromflusses zu erhalten.

  • Historie: Zeigt den Verlauf des Stromverbrauchs durch die Verbraucher. Wenn es eine bestehende Netz-Solaranlage gibt, liefert die App die Historie der importierten und exportierten Energie.

  • Details: Liefert Informationen zu Energieeinsparungen und die Jahresrechnung für den festgelegten Tarif.

  • Historie und Details für personalisierte Energieeinblicke: Bietet eine geschätzte Energieaufteilung Ihres Hauses. Energievergleich mit ähnlichen Häusern und Energiespartipps.

    HINWEIS:
    • Live-Daten werden nicht angezeigt.

    • Die Historie wird nur für Monate und Jahre angezeigt.

    • Es werden nicht alle Energieeinblicke gleichzeitig angezeigt.
      Beispiel: Die Energieaufteilung ist am ersten Tag des Monats für den Vormonat verfügbar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?