DUG_PowerTag-E_WH-09

Huisprofiel creëren/updaten

De gebruiker moet een huisprofiel creëren om het energieverbruik te vergelijken met gelijkaardige huisprofielen en ook om het energieverbruik uit te splitsen op basis van categorieën zoals verwarming, koken, verlichting, wassen enz.
Huisprofiel creëren:
  1. Op de pagina Huisprofiel tik op Doorgaan.
  2. Selecteer het type huis waarin u woont en tik op Volgende.
    OPMERKING: Afhankelijk van het type huis kunnen stap 4 tot en met stap 12 verschillen.
  3. Stel de grootte van uw huis in door tikken (A) of met de schuifbalk (B).
    OPMERKING: Het huis mag maximaal 400 m² groot zijn.
  4. Stel het aantal mensen in dat in het huis woont door op (C) te tikken of door de schuifbalk (D) te gebruiken.
    OPMERKING: Er kunnen maximaal 10 mensen worden toegevoegd.
  5. Selecteer het hoofdverwarmingssysteem en tik opVolgende:
    • Radiatoren
    • Lucht-luchtwarmtepomp
    • Lucht-waterwarmtepomp
    • Bodemwarmtepomp
    • Stadsverwarming
    • Pelletkachel
    • Gas
    • Andere
  6. Selecteer het type warmwatersysteem en tik op Volgende:
    • Stadsverwarming
    • Boiler (waterpan)
    • Lucht-waterwarmtepomp
    • Bodemwarmtepomp
    • Gas
    • Andere
  7. Selecteer de apparaten die worden gebruikt om te koken en tik opVolgende:
    OPMERKING:
    • Standaard is het 0, gebruik +/- om het nummer in te stellen.

    • Er kunnen maximaal 5 individuele apparaten worden toegevoegd.

  8. Selecteer de apparaten in uw huis en tik op opVolgende:
    • Vaatwassers
    • Wasmachines
    • Droogkasten
    • Tv's
    • Spelcomputers
    • Laptops
    • Stationaire computers
    OPMERKING: Er kunnen maximaal 5 individuele apparaten worden toegevoegd.
  9. Selecteer de koelkasten en diepvriezers uit de lijst:
    • Koelkasten
    • Diepvriezers
    • Koelkasten en diepvriezers
    OPMERKING: Er kunnen maximaal 5 individuele apparaten worden toegevoegd.
  10. Selecteer het aantal elektrische auto's en tik op Volgende.
  11. Selecteer de airconditioners in de lijst en tik op Klaar.
    • Lucht-luchtwarmtepomp
    • Omkeerbare lucht-waterwarmtepomp
    • Andere
    OPMERKING: Om het huisprofiel te updaten, klikt u op het tabblad Inzichten, op Mijn huisprofiel updaten, en volgt u de instructies vanaf stap 2.
    Raadpleeg Gepersonaliseerde energie-inzichten (geschatte energie) om de geschiedenis en inzichten van het geschatte energieverbruik van vergelijkbare huizen te bekijken.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?