DUG_Detector de humo inalámbrico DC_WH-03

Prueba de los dispositivos interconectados

Es posible probar todos los dispositivos simultáneamente en una red interconectada con una sola operación.
  1. Seleccione cualquier dispositivo interconectado.
  2. Mantenga pulsado el botón Test/Hush durante más de 10 segundos hasta que se active la alarma en todos los dispositivos interconectados.

  3. Si no se activa ninguna alarma en los dispositivos interconectados, verifique si la distancia entre cada dispositivo está dentro de las especificaciones. Verifique también que el dispositivo esté encendido y que funcione correctamente. Consulte la sección Resolución de problemas relacionados con el detector de humo inalámbrico.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?