DUG_Micromódulo Estores_WSE-07

Para a sua segurança

PERIGO
Perigo de choque eléctrico, explosão ou arco eléctrico
A instalação elétrica segura deve ser realizada apenas por profissionais qualificados. Os profissionais qualificados devem provar conhecimentos profundos nas seguintes áreas:
  • Ligação a redes de instalação.
  • Ligação de vários dispositivos elétricos.
  • Instalação de cabos elétricos.
  • Normas de segurança, regras e regulamentos locais de instalações elétricas.
O não cumprimento destas instruções resultará em morte e lesões graves.
PERIGO
perigo de choque elétrico
  • Certifique-se de que a área de ligação dos terminais não entra em contacto com as peças metálicas de qualquer dispositivo instalado no mesmo local.
  • Não reduza as saídas para neutro.
  • O contacto do motor e o condutor fase têm de ter uma ligação separada um do outro através de um isolamento básico de 240 V CA.
O não cumprimento destas instruções resultará em morte e lesões graves.
ATENÇÃO
PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO
  • Respeite os regulamentos para trabalhar em peças sob tensão.
  • Acione apenas os botões do dispositivo com equipamento auxiliar isolado que cumpra os requisitos da EN 60900.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em morte, lesões graves ou danos no equipamento.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?