DUG_Micromódulo Estores_WSE-07

Alterar a orientação dos sensores de temperatura exterior

Pode alterar a orientação dos sensores de temperatura exterior na aplicação Wiser Home.

Para alterar a orientação dos sensores de temperatura exterior:
  1. Na página das configurações do Modo de conforto sazonal, toque em Sensores de temperatura exterior.
  2. Toque em para ver os sensores de temperatura exterior disponíveis na aplicação Wiser Home.
  3. Selecione a orientação para a qual os sensores de temperatura exterior estão virados e toque em Definir.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?