DUG_Micromódulo Estores_WSE-07

Selecionar o tipo de dispositivo

Através da aplicação Wiser Home, pode alterar o tipo de dispositivo de acordo com as suas necessidades.
NOTA: O tipo de dispositivo foi selecionado como Estore ao emparelhar com o Hub Wiser. Pode alterar o tipo de dispositivo como Estores com lâminas basculantes se tiver uma função de inclinação.
  1. No ecrã Inicial, toque em .
  2. Toque Dispositivos > Estores > Persiana de micromódulo.
  3. Toque em (A) e selecione um tipo de dispositivo.
  4. Se o tipo de dispositivo for selecionado como Estores com lâminas basculantes , toque em (B) e selecione um tipo de lâminas (C).
  5. Toque em Definir.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?